结果:找到"技术论文 测试",相关内容471条
- 原理图和PCB中如何放置测试点
- 请教各位大佬,立创专业版的原理图和PCB中如何放置测试点?
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 测试点 发帖人:pluto1000 发帖时间:2024-03-02 21:09:00
- 逼疯一个人的错误,谁能解答一下
- 图片
- 所属专栏: 技术交流 标签: 技术 发帖人:adfsff 发帖时间:2023-09-27 00:17:00
- 嘉立创圆形拼板实例如何用软件制作
- 软件界面开始界面的,嘉立创圆形拼板实例,如何用拼板功能制作。
- 所属专栏: 嘉立创CAM 标签: 技术 发帖人:初心初心 发帖时间:2022-11-21 15:19:00
- 迪米科技-数字照度计方案
- 一、方案说明照度计(或称勒克斯计)是一种专门测量照度的仪器仪表。就是测量物体被照明的程度,也即物体表面所得到的光通量与被照面积之比,照度计通常是由硒光电池或硅光电池配合滤光片。光电池是把光能直接转换成电能的光电元件。当光线射到硒光电池表面时,入射光透过金属薄膜4到达半导体硒层2和金属薄膜4的分界面上,在界面上产生光电效应。我司方案采用硅光电池DM1002传感器,MCU通过ADC采集传感器光信号,将其转换为数字显示出来。二、功能说明:1.手动切换量程;2.数据保持功能;3.最大值和最小值功能;4.31/2位LCD显示;5.单位转换功能Fc/Lux6.超量程提示(当测量值超过当前量程时,LCD显...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 嵌入式技术、红外测温 发帖人:玩转测温 发帖时间:2022-10-20 09:42:00
- 迪米DM21056多点红外温度传感器如何精确实现测温的?
- DM21056是实时测量物体表面温度并通过串口显示出来,应用16*12的多点红外温度传感器,其技术参数为:视场角FOV及适用距离:110°x75°适用30-50cm距离;55°x35°适用50-80cm距离测量温度范围:0-200°测量精度:实测模式(0-300℃)±1°±2%人体模式(32-45℃)±0.5℃分辨率:0.1℃工作环境温度:0°Cto50°C环境相对湿度:95%RH工作电压:3.3V工作电流:<70mADM21056设计结构尺寸图(mm):模组PCB尺寸图:主板PCB(如图4-1-1):36.5x18.5x1.6mmDM21056传感器尺寸55°x35°:110°x75...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 嵌入式技术 红外测温 发帖人:玩转测温 发帖时间:2022-10-19 10:16:00
- 华为发布首款5nm5GSoC,集成153亿晶体管
- 【2020年10月29日】华为面向全球推出新一代旗舰手机芯片麒麟9000,这是业界最高集成度5nm5GSoC,集结疾速5G、强劲性能、AI智慧与卓越影像,使能手机体验再度升级。华为发布首款5nm5GSoC,集成153亿晶体管https://mp.weixin.qq.com/s/mWWf-t6kn5FfIt0uxGWB5w
- 所属专栏: 项目外包 标签: IC技术 发帖人:核兴电子科技 发帖时间:2020-10-31 15:36:00
- LOTO课3:频率响应曲线测绘---3组不同参数的RC低通滤波器测试
- 在工作和项目中,经常会遇到一个功能电路模块对信号进行调理,或滤波,或放大,或衰减,或阻抗变换。这些功能电路模块可能是无源阻容的,也可能是有源的运放电路,也可能是更复杂的系统。但是它们对信号进行调理的共最重要的特性就是频率响应曲线。在这一点上,他们对我们来说,都是一样的一个黑盒系统。大部分时候,我们需要了解它的频率响应曲线来进行系统设计和验证,这个视频就采用最简单的RC滤波器来演示我们面对一个这样的黑盒系统,如果使用LOTO示波器和信号源模块进行频率曲线的绘制示波器上位机软件自带频率响应曲线绘制功能,只要将信号源模块设置好扫频步进和频率范围,就可以自动绘制线性或者指数DB频响曲线绘制。过程视频...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 测绘,测试 发帖人:LOTO 发帖时间:2020-05-12 14:49:00
- MCU组合功能测试
- 微控制器简称“MCU”(简称“单片机”),是随着大规模集成电路的出现和发展,将计算机的CPU、RAM、ROM、定时器和多种I/O接口集成在片芯片上,形成芯片级的计算机,为不同的应用场合做不同组合控制。MCU是一种低功耗的微控制单元,适用于各类小家电的控制.目前的32位MCU成为了主流市场,一般使用在较为中高端的产品中,例如灵动微的32位MCU产品,适合使用在手持设备,电机控制,网络通信,无人机等应用范围.MCU的测试通过测试系统完成,由电子电路和机械硬件组成,是由同一个主控制器指挥下的电源、计量仪器、信号发生器、模式生成器和其他硬件项目的集合体,用于模仿被测器件将会在应用中体验到的操作条件,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MCU测试,单片机测试,MCU软件测试 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2019-12-04 17:02:00
- 【技术论文】数字通信系统测试工具
- 本篇文章介绍了数字通信系统测试工具,如何创建用于测试数字系统的比特流、I-Q信号、IF/RF信号,还提及的Matlab/Simulink、任意波形发生器(AWG)的使用。资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途。数字通信系统测试工具.pdf
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 技术论文 测试 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-08-06 11:56:00
- 【技术论文】基于测距与指纹的室内定位算法研究
- 近年来,室内定位算法成为一个研究热点,在传统算法的基础上,相关学者也提出了一些改进算法,相比于传统算法在定位效果上也有了一定的优化,但都是局部的。传统算法都有其优缺点,那有没有一种兼容传统算法的优点又不受其缺点影响的算法呢?资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途!基于测距与指纹的室内定位算法研究.rar
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 论文 算法 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-07-31 15:46:00
返回